This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ4050:bqStudio 缺少选项卡

Guru**** 2814555 points

Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ4050, BQ35100, GPCCEDV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1068601/bq4050-bqstudio-missing-tabs

部件号:BQ4050
“线程”中讨论的其它部件:BQSTUDIOBQ35100GPCCEDV

您好,  

我正在尝试配置 BQ4050,但无法在 bqStudio 中找到必要的选项卡。 特别是,我缺少了化学和黄金图像标签:  

如果我选择了不同的芯片(在这种情况下,我任意选择了 bq35100),我可以看到选项卡:  

bq4050器件数据表明确指示我们访问第8.2.1节中的“化学”页面,以更新器件化学配置文件,第8.1节详细介绍了如何生成 “黄金图像”。 如何在 bqStudio 中找到这些选项卡?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Sam,

    这是数据表中的错误。  化学菜单项仅在使用阻抗跟踪产品时可用。 BQ4050基于 CEDV,因此不会显示 CHEMISTRY 菜单。 对于金色图像,您可以转至“固件”选项卡并从设备导出 srec。

    最佳

    杰西卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你,杰西卡。 明天早上我将尝试导出建议功能,并跟进或标记此问题已解决。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以提取记录,但我不确定如何处理这些数据。 我的目标是捕获所有寄存器的屏幕截图并将其转换为一系列 I2C (SMBus)写入,以便在启动时在我们的设备中配置此芯片。 如何解析此 src 文件以获取该数据?  

    此外,我正在使用 LiMnO2电池,但我无法在 bqStudio 中选择该化学特性:  

    LiCoO2是否足够近? 如果需要,我可以提供有关电池的更多详细信息。  

    谢谢,  

    山姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Sam,

    如果您尝试对仪表进行编程,则应使用 SLUA801之后的闪存流文件。 这应该在 GPCCEDV 过程和在 bqStudio 中设置所有 DF 设置后执行,导出 bq.fs (FW+DF)或 df.fs (仅 DF)。

    顺祝商祺!

    威瓦特·凯勒