This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54620:源/汇电流额定值

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54620
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1068405/tps54620-source-sink-current-rating

部件号:TPS54620

您好,支持团队,

启动时,输出浪涌电流为9.3A,并激活电流限制。
我们将使用 TPS54620,因为我们知道电流限制将起作用。
因此,请检查以下内容。

在数据表中的"6.1绝对最大评级"表中,PH / PVIN 的最大值为"当前限制"。
我们使用它的前提是它将是当前有限的。
我希望您确认所附波形没有问题。
内置 FET 的 I2t 能量是否有问题?

e2e.ti.com/.../TPS54620_5F00_Current_5F00_Absolute_5F00_Maximum_5F00_Ratings_5F00_confirm.pdf

此致,
骰子

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,迪斯- K,

    该设备具有电流限制保护和过温保护。
    因此,我希望它能自我保护。

    你有任何问题吗? 还是观察到任何故障? 请给出建议。

    如果您希望对方法更加保守,可以更改软启动上限以增加软启动时间并减少浪涌电流。
    希望这能有所帮助。

    此致,

    伊扎克·博卢里安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yitzhak,您好!
    感谢你的回复。

    我的客户不想为了其他设备的方便而延长软启动时间。
    他还知道,当激活当前限制时,启动需要很长时间。

    每次启动时激活的电流限制是否会影响产品寿命?
    如果您有任何其他问题,请告诉我。
    如果 FET 过热并导致热关闭,则不能使用此方法。

    此致,
    骰子

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    这不是设备的启动方式。
    但我不知道有什么问题。
    很抱歉,我不能更具体一些。

    此致,

    伊扎克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yitzhak,您好!
    感谢你的回复。

    “内置 FET 的 I2t 能量是否有问题?”

    我认为上述问题的答案如下。

    "该设备具有电流限制保护和过温保护。
    因此,我希望它能自我保护。”

    因此,我想确认一点,只是以防万一。

    电流额定值(电流限制设置值)是否小于击穿功率?

    其目的是确认设备损坏或使用寿命没有问题。

    我已经多次感到抱歉了。

    此致,
    骰子

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,迪斯- K,


    正如我之前提到的,这不是设备的启动方式。
    因此,我们没有进行广泛的测试或研究来验证设备是否符合此特定用例的要求。


    该设备具有电流限制保护和过温保护。
    因此,我希望它能自我保护。
    很抱歉,我不能更具体一些。

    此致,

    伊扎克