This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21520:为什么 UCC20520可以#39;t 驱动 GAN 设备?

Guru**** 2503295 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC20520, UCC20225

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1069031/ucc21520-why-the-ucc20520-can-t-drive-gan-devices

部件号:UCC21520
“线程”中讨论的其它部件:UCC20520UCC20225

大家好,团队

常见问题表明 ,UCC20520和 UCC20225的电气特性差别不大。 我们的客户希望了解 为什么 UCC20520 无法驱动 GAN 设备。 请您给我们启迪吗?

此致,

丹尼洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Danilo,

    我认为您是指此常见问题?  https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1052108/faq-what-are-the-differences-between-the-dual-channel-isolated-gate-drivers

    GAN 设备通常比其他技术的门到源电压要求更低。 因此,我们在利用 Gan 晶体管的应用中推广具有5V UVLO 的器件。 如果客户正在查看具有更高栅到源要求的 Gan 设备,则假设正确的 UVLO 级别,任何部件都将正常工作。

    如果还有其他问题,请告诉我们。 否则,请按绿色按钮让我们知道您的问题已得到解答。

    此致,

    Don

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Don,

    我对以下 UVLO 等于的设备有类似的疑问,您能否评论 UCC20520是否 可以与 GaNFET 一起使用?

    UCC20225

    UCC20520

    TI.com 库存 0 0
    通道数(#) 2. 2.
    隔离额定值(Vrms ) 2500 5700
    电源开关
    MOSFET
    GaNFET
    MOSFET
    IGBT
    峰值输出电流(A) 6. 6.
    功能
    禁用
    可编程死机时间
    禁用
    可编程死机时间
    软件包组
    VLGA | 13.
    SOIC | 16.
    约价格(美元)
    1.323美元| 1ku
    1.668美元| 1ku
    DIN V VDE V 0884-10瞬态过电压额定值(Vpk) 3535. 8000
    DIN V VDE V 0884-10工作电压(Vpk) 792. 2121.
    输出 VCC/VDD (最大)(V) 25. 25.
    输出 VCC/VDD (最小值)(V) 9.2. 9.2.
    输入 VCC (最小值)(V) 3. 3.
    输入 VCC (最大)(V) 18. 18.
    支撑延迟(ns) 19. 19.
    输入阈值
    TTL
    CMOS
    TTL
    CMOS
    工作温度范围(C)
    -40至125
    -40至125
    封装尺寸:mm2:W x L (PKG)
    13VLGA:25 mm2:5 x 5 (VVLGA | 13)
    16SOIC:77 mm2:7.5 x 10.3 (SOIC | 16)
    评级 目录 目录
    总线电压(最大)(V) 792. 2121.
    跌落时间(ns) 7. 7.
    上升时间(ns) 6. 6.
    欠压锁定(典型) 8. 8.

    请提前感谢

    此致

    福尔坎·塞菲洛格鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Furkan,

    很高兴听到你的声音!

    是的, UCC20520不 能用于驱动 Gan 没有任何固有的原因。 我们只是尝试简化客户的产品选择,但这似乎导致了更多的混乱。

    因此,如果所有的规格都适合您的设计,UCC20520可用于驱动 Gan 晶体管。

    此致,

    Don