This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5156H:测量电源的控制环路响应

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5156H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1069291/lm5156h-measuring-the-control-loop-response-of-a-power-supply

部件号:LM5156H

您好,

我们希望使用示波器和函数发生器测量我们的增压控制器 LM5156H 的控制回路稳定性。
有人能给我们一些应用来实现这一目的,还是提供一些建议,建议在示波器上使用探针1:1,1:2,1:10,交流耦合?
不幸的是,我们目前没有配备内置 AFG 和自动波德图解功能的示波器,但我认为我们可以使用当前可用的实验室设备进行测量。  
增压控制器工作稳定,但我们要检查振幅和相位边界。  


与常规测量的差异:
升压转换器:输出可调48V 直流-200 VDC,控制器在 DCM 模式下工作

喷射电阻器10Ohm,喷射变压器 J2101A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  

    感谢您的帮助。 如果您的主要目标是仅检查电路是否稳定,您可能会考虑一种更简单的方法来实现这一点。 为了估算稳定性,只需检查电路对负载步骤的反应,请参阅本应用手册了解详细信息:

    https://www.ti.com/lit/an/slva381b/slva381b.pdf 

    如果需要进一步帮助,请告诉我。  

    此致,

    EM