This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24092:BQ24092DGQ 的充电要求是什么?

Guru**** 2782555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1069269/bq24092-what-are-the-charging-requirements-for-the-bq24092dgq

部件号:BQ24092

我们目前正在使用 BQ24092DGQ 开发设备。  

LED 会定期亮起,方法是在稍后充电时操作 CPU。

如果 LED 的照明周期缩短,BQ24092DGQ 将无法完成充电。

(5S 37.5%照明→5s 2.5%照明)

由于 ISET 的电阻为1.8K,我们知道快速充电电 流将为300mA,充电结束电流将为30 mA。  

即使 未检测到充电,电流也小于3 0 mA。

但是,由于 LED 使用 PWM 亮起,因此电流不稳定。

如果 LED 照明周期延长(25秒 25%亮起→5s 1%亮起),则可以 检测到电量。

如果有充电完成的条件,请告诉我。

电流,电压,时间等...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Taei,

    当 输出电流< 30mA 时,设备将根据离开输出引脚的电流终止充电。 对于此类非 PowerPath 充电器,输出电流在电池和负载之间共享。 如果负载过高,可能永远不会达到终端。  

    您能否分享该示意图以供审核? 在这两种情况下,您可能还需要测量输出电流。

    谢谢,

    尼克