This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25171EVM:BQ25171 7芯镍氢电池充电

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1068341/bq25171evm-bq25171-7-cell-nimh-battery-charge

部件号:BQ25171EVM

使用 BQ25171 EVM 为7芯镍氢充电电池充电时
STAT1和 STAT2都很低。

我认为以上原因是声控发射<VRECHG。
是否有办法恢复这种状况并正常充电?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    对于不可恢复的故障,需要输入电源或 CE 引脚切换,以便在检测到故障后尝试充电。 您可能需要 提高充电电流或增加充电计时器以避免这种情况。

    此致,

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。
    关于上面的 CE 引脚切换,通常我会将其设置为“低”,所以我应该将其从“高”驱动为“低”? 是否足以将其从高驱动器驱动到低驱动器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    启用充电后 /CE 被拉低,因此要切换/CE,您需要将其驱动在高和低的位置。 请注意,当左浮动时,销钉内部也会被拉低。

    此致,

    尼克