This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65131:需要带宽限制电阻器时的情况

Guru**** 2514365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1069014/tps65131-condition-when-bandwidth-limiting-resistor-is-needed

部件号:TPS65131

大家好,团队

我对数据表8.2.2.6.1中描述的带宽限制电阻器有疑问。

据解释,实施这种方法可能会避免噪音耦合到控制环路中,并且在 EVM 中也实施了这种方法。 尽管它没有列在8.2图8中。 典型应用原理图。

E2E 论坛中有几个案例表明,没有此类阻抗的电路会导致输出不稳定。 我应该如何看待需要此电阻和适当电阻值的条件?

此外,在使用不带限制电阻器的电路(与图8相同的电路)进行测试时,当功耗较低时,输出功率稳定,因此是否与功耗有关?

此致,
福井瑞太郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ryotaro,

    需要此电阻器的条件取决于应用中的整体噪声级别,并且可能取决于布局。 一种实用的方法是包括0欧姆系列电阻器,如果在应用条件下正负转换器输出都是稳定的,则只需使用该零欧姆值。 如果一个或两个输出都出现不稳定,请先放置一个10K 电阻器,然后增加其值,直到应用电路中的两个导轨都稳定。  一般而言,在馈电路径中添加串联电阻器不会有很大的回缩,因此我建议在您的设计中实施它。 此电阻器可减少与 FB 引脚的噪音耦合,而且这种折衷方案可以稍微缩短回路响应时间,但在大多数应用中,这通常不是问题。 10K-100K 范围内的任何值都应该有效。

    此致,

    聊斋