This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 调节器+12V 或+5V 输入,+5V 输出

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62933, TPS62903

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1067837/regulator-12v-or-5v-input-5v-output

“线程”中讨论的其它部件:TPS62933TPS62903

我正在寻找可以输入+12V 或+5V 和输出+5V 的稳压器。 我需要尽可能最小的设计区域。 对于1A,2A 和3A 设计,您有哪种类型的解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Shmuel!

    由于交换机的 RDS_ON,输入电压和输出电压之间始终会有小幅电压降(ILOAD*RDS_ON)。 因此  ,真正的5V 至5V 转换器是不可能的。 因此,请提供您需要的 Vin 和 Vout 的准确值。

    BSR-MV

    舒艾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的舒艾:

    感谢您如此迅速地回复我。

    该调节器的+5V 输出将成为系统下更多调节器的来源。 我们需要+5V,+3.3V,+2.5V 和+1.1的电源! 我们选择的零件必须有库存或可以在一个月内购买,这一点至关重要。 到目前为止,我们已经选择了 TI  TPSM828223SIR ,用于 +5V 至2.5V,2A -用于其小的总 PCB 面积,事实上它是在2022年1月底从 Digikey 获得的。 它的输入范围是+2.5到+5.5,因此,对于该输入,我的输入范围不是严格设置为+5V。  对于同一个系列的+3.3V,我在2023年之前找不到任何可用的,因此我们无法使用它们! 这似乎是一个满足我们需求的“非常好”解决方案,这是一种耻辱。 你可以对此做什么吗? 您是否有其他与此相近的库存? 对于+1.1伏电压,您有什么建议?

    我必须检查设计中的+5V 电源,并让 BAC 与我的范围限制完全相同。

    此致

    什穆尔   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的最终+5V 电源的 最大范围 为+4.75V 至+5.25V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    (1) IC 的输入电压范围是否为+4.75V 至+5.25V? 如果 输入电压低于5V,IC 将无法调节5V 输出电压。

    (2)当5V 至3.3V 和5V 至1.1V 时,负载电流的值是多少。

    舒艾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 舒艾:

    (1)是的, 这一范围的+4.75V 到+5.25V 是  IC (我们的收发器之一)的输入电压?

    '如果 输入电压低于5V,IC 将无法调节5V 输出电压。' 很抱歉——请您详细解释一下吗?

    (2)  对于5V 至3.3V 和5V 至1.1V 电源,我们正在考虑最小2A!

    此致

    什穆尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shmuel!您好

    首先,我们的团队负责降压开关调节器。 对于降压转换器,它是降压直流-直流转换器。 输出电压必须低于输入电压。

    对于您的请求:4.75V 至5V,这是一种升压条件。  

    大约5V 至3.3V,如果 设备 有库存或可以在一个月内购买,我会向您推荐该设备。

    BSR-MV

    舒艾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 舒艾:

    很抱歉我不清楚! 我们板上需要+5V 输入的收发器的电压范围为4.75 - 5.25,即+5V +/- 0.25V。

    您提到 IC 5V 至3.3V 的部件号是多少?

    5V 至+1.1V 的情况如何?

    此致

    什穆尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,什穆尔!

    由于 IC 市场出现缺货情况,我们不确定这种 IC 是否有缺货。  

    适用于您的应用:5V 至3.3V 和5V 至1.1V。 它建议新发布 IC:TPS62933。 输入电压为3.8V 至30V,输出电流高达3A。 以下是 DS 的链接。

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps62933.pdf?ts=1642042945047&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fsitesearch%252Fdocs%252Funiversalsearch.tsp%253FlangPref%253Den-US%2526searchTerm%253D62933%2526nr%253D15。 

    由于新发布的原因,供应情况可能很好。

    此致

    舒艾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 舒艾:

    感谢您的建议。 我所有需要获取+12V 或+5V 输入和输出+5V 电源的电脑控制器又该怎么办? 此+5V 输出将是我的其他稳压  器的电源,但也必须为我的一些收发器供电,这些收发器需要4.75 - 5.25的输入电压范围,即+5V +-0.25V。

    请提供一个储存或可在3个月内购买的解决方案! 如果部件只能在另一年提供,我就无法实施这样的设计。

    此致

    什穆尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的什穆尔!

    对于输入电压=12-5V,输出电压=5V。 它建议 TPS62903,输出为3A,它可以100%工作周期运行。

    舒艾