This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27611:UCC27611

Guru**** 1826070 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1069037/ucc27611-ucc27611

部件号:UCC27611

内部线性稳压器在最佳线路抑制/PSRR 下工作时,建议的最小电压余量是多少?  是否有 PSRR/Vin /ILOAD 方面的曲线可用?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,保罗,

    感谢您的帮助!

    ---

    我认为这不是我们目前掌握的信息;对此感到抱歉。  如果 VDD 噪音问题存在,请确保将 VDD 旁通电容器置于尽可能靠近 VDD 引脚(和 GND 引脚)的位置,并有短而宽的迹线。  这将允许旁路电容器通过减少痕量电感来帮助更好地降低噪声。  考虑使用两个 VDD 旁路电容器:

    1. 一种较小的电容器值,例如0.1uF,可帮助最大程度减少更高频率的噪音,并采用0402等小型封装,以最大程度地降低封装电感。  将此电容器放在最靠近的位置。
    2. 然后将较大的电容器直接放在上面较小的电容器旁边,电容器的值为1uF 至4.7uF。  这将有助于更多的批量绕过。

    ---

    我希望这能有所帮助!

    谢谢,

    亚伦·格格里希