This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3899:VDD = 0V 时的感应引脚电压

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV841, TPS3899, TPS3704, TPS3703

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1069096/tps3899-sense-pin-voltage-when-vdd-0v

部件号:TPS3899
“线程”中讨论的其它部件:TLV841TPS3704TPS3703

您好,

我对 TPS3899和 TLV841有疑问
尽管两台设备的 VDD 均未通电,但某些电压是感测引脚的输入,这是否可以接受?

是否还有其他有感应引脚的好设备?

此致,
奥巴

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Oba,

    在 VDD =0时,可以将电压接通。 设备 VDD 和 SENSE 是分开的,因此一个引脚之间不应有泄漏。

    TPS3899和 TLV841是具有 SENSE 引脚的最新器件。 如果您需要1引脚中的高精度和 OV/UV (车窗),请查看 TPS3703/TPS3704。