This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM76003EVM-500K:电流限制低于预期

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: LM76003

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1068300/lm76003evm-500k-current-limiting-lower-than-expected

部件号:LM76003EVM-500K
“线程:LM76003测试”中讨论的其它部件

您好;

我有一个使用 LM76003的工作设计,我看到在低产量生产中出现了一个问题,一些 IC 的电流限制将大大低于预期,大约在1到2安培之间,具体取决于标本。 我们还注意到,电流限制有时会在电源循环或切换启用引脚时发生变化(在一种情况下,电流限制为~1.2A 至2.3A。) 电感器的电压波形即使通过电流限值(占空比刚刚降低)也很好;我们尝试验证 IC 周围的所有钝化电流是否正确。

当前工作的主板将限制在3.75A 以上(我接受测试程序测试的最高点)。

TI 是否有任何建议,可以在尝试隔离某些主板为什么会显示较低的电流限制时考虑哪些因素?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    如果您浮动 SS,它可能会在开/关时导致非常高的 VO 升高,这将导致输出电容器的额外电流和与软启动时间相关的充电电流充电。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我是这个项目的团队成员,可以确认 SS 是浮动的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,布朗:

    OCP 最好在稳定的雕像中进行测试,而不是混在一起。 由于 LM76003电流限值是峰值和谷值电流保护,您可以检查电感 器的峰值电流和谷值电流是否在败血症中。  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    原来问题的要点是,无论何时施加负载,只要打开和关闭电源输出就会产生不同的最大电流限制。  有时是700mA,有时是2.3A。  电源可以在无负载的情况下启动,然后负载增加。  在达到电流限制(700mA 或2.3A)后,卸下负载,禁用和重新启用电源通常会导致不同的最大电流限制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您是否有示波器来监控电感器电流和输出电压? LM76003将在电感器电流达到5.5A 时限制电感器电流。  

    如果峰值电流低于技术规格的最小值时输出下降,则我们认为 IC 有问题。通过读取负载电流可能不会反映电感器中的实际峰值电流值

    谢谢