This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65135:LCD 电源 IC 请求

Guru**** 2796475 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65132, TPS65132S, TPS65130

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1067581/tps65135-lcd-power-ic-request

部件号:TPS65135
“线程”中讨论的其它部件:TPS65132TPS65132STPS65130

你(们)好

请帮助您确定液晶屏电源(VSP:+5.6V,VPN:-5.6V /30mA)需要满足以下时间要求。

TPS65135RTER:(VSP:3~6V,VPN:-7~-2.5V /80mA)电压和电流与 VSP,VPN 定时不一致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    请查看 TPS65132器件。 这些设备具有外部控制(ENN/ENP) ,或者,对于 TPS65132S,注册基于设置,以向用户提供能力控制 VSP/VPN 上升计时。

    此致,

    聊斋

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,聊斋

    您能否帮助检查 TPS65130原理图和任何调整需求?

    e2e.ti.com/.../5775.TPS65130.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    加雷斯,你好

    总的来说,原理图看起来不错,但请在下图所示的位置添加 C1和 C331串联电阻器,以减少馈电正向路径的带宽。

    此致,

    聊斋