This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23751:CSS 的最大值

Guru**** 2513195 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1068698/tps23751-maximum-value-of-css

部件号:TPS23751

各位专家:

我的客户正在评估 TPS23751并有疑问。

如果您能提供建议,我将不胜感激。

--

关于数据表 P.37 8.2.2.14图36中的 CSS,

请告诉我们 CSS 的最大值。

通过增加 CSS 的容量对其他电路是否有任何影响?

--

感谢您的帮助。

此致,

真知

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Shinichi,

    建议的最大值为10uF。 该电容器是辅助软启动电路的一部分,它有助于在启动过程中避免输出电压过载。 电容器越大,接通速度越慢。  

    如果此帖子回答了您的问题,请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致,  

     

    迈克尔·P.

    应用工程师

    德州仪器(TI)  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迈克尔:

    感谢你的回复。

    我知道建议的最大 CSS 是10uF。

    使用较大电容时,接通速度较慢。

    我将与客户分享这些信息。

    我感谢你的大力帮助和合作。

    此致,

    真知