This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1663:TPS1663

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS1663

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1068767/tps1663-tps1663

部件号:TPS1663

尊敬的女士/先生,

我们打算根据 IEC/UL61010-1第9.4条使用 TPS1663。

UL 文件 E169910仅列出了 TPS1663的最大电流为 I(OL)=4.815A。

请告知 TI 是否打算根据 TPS1663数据表使用(最多) i (OL)= 6.42A 选项更新 UL 文件。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adrian 您好:

    感谢您的帮助!

    UL 文件 E169910涵盖的测试范围高达5A,我们还有另一个 UL 文件 E339631,该文件涵盖的设备最大电流限制高达,即 TPS1663的6.42A。

    您可以认为该设备已通过 UL 认证,适用于整个电流限制范围,然后继续操作。

    此致,Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!