This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3808:VIT 定义和特定应用

Guru**** 2531950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1068103/tps3808-the-vit-definition-and-specific-applications

部件号:TPS3808

尊敬的专家:

关于 TPS3808G01规范“图8-1”。 该规范提到“VIT'=(1+R1/R2)*0.405”。  

如果您能指出以下理解中的任何错误,我将不胜感激。

在这种情况下,0.405的值是“VIT”(而不是“VIT”)。 正确吗?

2.“VIT”表示用户定义的阈值电压(VIT 的缩写是什么?)。  正确吗?

3.如果 R1和 R2设置为 R1 = 330欧姆,R2 = 330欧姆,则 VIT 设置为0.6075V =(1 + 330/330)* 0.4075。 感应阈值电压已从0.405V 更改为0.6075V。 正确吗?

4.“VIT”仅定义 R1,R2和0.405,“VIT” 不受 Vin 和 VDD 影响。 正确吗?

5.在上述三种情况下。 如果我们设置 Vin 和 VDD = 3V 的电压,则感应引脚的电压将设置为1.5V。 阈值电压(VIT')为0.6075V。 因此,不会断言/reset。 正确吗?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    [引用 userid="508319" url="~ë/support/power -management-group/power -management/f/power -management-forume/1068103/tps3808-the -vit-definition and -specific-applications]1. 在这种情况下,0.405的值为“VIT”(而不是“VIT”)。 正确吗?

    是的,0.405V 值是指内部参考,请参阅第8.2节中的功能方框图图像:

    [引用 userid="508319" url="~ë/support/power -management-group/power -management/f/power -management-forume/1068103/tps3808-the -vit-definition and -specific-applications]2. “VIT”是指用户定义的阈值电压(VIT 的缩写是什么?)。  正确吗?

    是的,VIT'是用户定义的阈值电压。 这是正确的。 VIT 的缩写是电压输入阈值。

    [引用 userid="508319" url="~ë/support/power -management-group/power -management/f/power -management-forume/1068103/tps3808-the -vit-definition and -specific-applications]3. 如果 R1和 R2设置为 R1 = 330欧姆,R2 = 330欧姆,则 VIT 设置为0.6075V =(1 + 330/330)* 0.4075。 感应阈值电压已从0.405V 更改为0.6075V。 正确吗?

    R1 =330,R2 =330时,我的电压为0.81V。

    [引用 userid="508319" url="~ë/support/power -management-group/power -management/f/power -management-forume/1068103/tps3808-the -vit-definition and -specific-applications]4. “VIT”仅定义 R1,R2和0.405,“VIT” 不受 Vin 和 VDD 影响。 正确吗?

    是的。

    [引用 userid="508319" url="~ë/support/power -management-group/power -management/f/power -management-forume/1068103/tps3808-the -vit-definition and -specific-applications]5. 当处于上述3级情况时。 如果我们设置 Vin 和 VDD = 3V 的电压,则感应引脚的电压将设置为1.5V。 阈值电压(VIT')为0.6075V。 因此,不会断言/reset。 正确吗?

    是的,这是正确的。

    杰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    >R1 =330,R2 =330时,我获得0.81V。
    我做了错误的计算,感谢您的更正。

    最后,我想让你们在真相表中查看/reset 函数,了解下面的虚拟情况。 在该表中,R2正在更改,VIT'也在更改。 然后,根据 SENSE 和 VIT'之间的关系,/reset 不会被断言或断言。 这种理解是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    请允许我有更多时间来查看真相表,我将在今天的太平洋标准时间通过 EOB 做出回应。

    杰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我对真相表做了以下更改。  

    应将 SENSE In 列与0.4 V 内部参考进行比较(请参阅我上一篇文章中的设备内部结构)。

    或者将输入电压输入电压输入电压输入与 VIT'列进行比较。 但 SENSE In 列与 VIT 列的比较不准确。

    杰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    > SENSE In 列应与0.4 V 内部参考进行比较
    我正确理解了这一点。 TPS3808G01的/重置功能在阈值电压为0.405V 的情况下工作,与 SENSE 输入电压相比。

    但是,我不太理解 VIT 公式的意义。 如果您能解释 VIT 公式在电路设计环境下的作用,我将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,

    如果您正确理解第一点,那么这就是您需要关注的全部内容。  

    VIT 公式只是另一种看待它的方法。

    想一想:VIT 的公式将为您提供 VIN 必须具有的电压值,以便确定重置输出。

    查看表格中的第9行,例如:

    VIT'的计算值为2.37V,VIN 设置为3.0V,因此,由于3.0V 大于2.37V,重置输出将不会断言,但如果 VIN 低于2.37,则重置将断言。

    杰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    >VIT'的计算值为2.37V,VIN 设置为3.0V,因此,由于3.0V 大于2.37V,复位输出将不会断言,但如果 VIN 低于2.37,则复位将断言。
    我已经理解了 VIT 的公式是正确的。 我的理解是下表。



    谢谢杰克-桑,感谢你们的全力支持。