This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25120F3A:SDA/SCL 驱动电流能力

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25120F3A, BQ25120A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1068722/bq25120f3a-sda-scl-driving-current-ability

部件号:BQ25120F3A
“线程”中讨论的其它部件: BQ25120A

您好,

我只发现  BQ25120F3A 注释需要在 SDA/SCL 引脚上使用10k 上拉。

 是否有关于 SDA/SCL 驱动电流能力的信息?

谢谢!

杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeff,

    BQ25120A 不驱动 SCL 引脚,只能拉低 SDA 引脚。 我在下端看到的是2千欧,而在上端可以使用高达20千欧。这也取决于您驾驶的电压和微控制器的总线频率。

    需要从 DC-DC 转换器将 I2C 总线向上拉至 SYS 导轨。  

     此致,

    Gautham