This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23755:变压器建议

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23755EVM-894

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1069016/tps23755-transformer-recommendation

部件号:TPS23755

您好,

我正在寻找一款与 TPS23755EVM-894类似的反向设计的变压器。
您能否推荐变压器 LDT0950-50或750317728的替代产品(我找不到源)?
当我将主电感降低到大约127 uh 时会产生什么后果?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  

    我们只能为该项目推荐 Linkcom 或 Wurth 变压器。 这些变压器/设计的关键在于它们是为初级侧调节(PSR)而制造的。 为了获得正确的负载调节性能,必须以特定方式构造变压器。 这是我们设计的两个变压器,因此,我们推荐使用这两个变压器。  

    除了特定的变压器构造方法外,主电感还有助于设置 DCDC 的性能。 降低主电感将增加主电流,因为电流的方程式是 v =(1/L)* di/dt。 系统中的电压和时间没有变化,因此当我们降低电感器时,电流必须增加。  

    因此,您需要重新执行电流感应电阻器以适当设置电流限制/占空比。  

    此外,初级电感设置了其中一个主极/零,因此需要检查反馈回路以确保仍有足够的增益/相位余量。  

    除非您对 DCDC 设计能力有信心,否则我不建议您更改设计。  

    如果此帖子回答了您的问题,请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致,  

     

    迈克尔·P.

    应用工程师

    德州仪器(TI)