This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3488:异常函数&补偿错误

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3488
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1067604/lm3488-abnormal-function-compensation-error

部件号:LM3488
“线程: 测试”中讨论的其它部件

你(们)好
我设计的 LM3488电路参考了 Web 工作台设计。
至于设计条件,输入电压为3.5V 至4.2V,输出电压为12V/3A。
开关频率约为370KHz,使用 R SENSE =4m Ω,RSL=0 Ω。
电路如下。 测试使用电子装载机。
无负载时,正常输出电压输出,切换频率也正常。
但是,当输出电流为150~200mA 或更高时,切换频率会部分下降,如果电流进一步增加,切换频率会降低到16KHz。
此时,补偿针脚的电压也超过1.4伏,并上升至2伏或更高。
它通常在 Web 工作台模拟和 PSpice 模拟中工作。

测试波形已附加。
这是一个负载变化的测试波形。
1)在0.2A 负载下
2)在0.3A 负载下
3)负载为0.4A 时
4) 0.5 A 或更高时
切换频率为373KHz (R FA = 43K)。
随着负载电流的增加,负载也会增加,但在0.4A 负载下,负载已超过70%,在0.5A 负载下,切换频率会降低近8倍或更多。 换言之,目前,Comp 引脚的电压为2V 或更高,并成为不受控状态。



请检查哪个部件有问题以及应该检查哪个部件。
谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,丹尼尔,

    您可以先检查电流感应电阻器,看看是否使用了正确的值。 然后,我认为最好检查稳定性。  您能否在不同载荷下提供转换器的波德图? 最后,我将研究添加斜坡补偿电阻器的工作原理,因为占空比大于50%。  

    谢谢,

    理查德