This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5157:用于外部电路的 VCC 稳压器

Guru**** 2533180 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5157

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1068686/lm5157-vcc-regulator-for-external-circuitry

部件号:LM5157

您好,

我一直在阅读 LM5157数据表,希望确认 VCC 稳压器确实可以用于为外部电路供电。   如果是,可以抽取的最大电流量是多少?   数据表中的图7-5似乎表示~100mA。

Don

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Don,

    是的,您也可以使用 Vcc 电脑控制器输出来提供其他组件,但我会保留一些较小的利润,如图所示,电压已经随着级别的提高而下降。 因此不会超过80mA 负载。 同时考虑 LM5157所需的工作电流,即使这只是一个较小的部分。

    此致,

     斯特凡