请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:UCC28950 您好 TI,
我在数据表中看到,RTMIN 允许的最小电阻为13 kΩ,但在图12中,RTMN 允许的最小电阻为5 kΩ,我们是否可以将 RTMN 设置为5 kΩ
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 TI,
我在数据表中看到,RTMIN 允许的最小电阻为13 kΩ,但在图12中,RTMN 允许的最小电阻为5 kΩ,我们是否可以将 RTMN 设置为5 kΩ