This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SM72442:SM72442与 SM72445之间的差异

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: SM72445, SM72442

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1068939/sm72442-differences-between-sm72442-vs-sm72445

部件号:SM72442
线程中讨论的其他部件:SM72445

您好,

SM72442与 SM72445之间的区别仅支持以下切换频率?

  SM72442:切换频率仅为220KHz
  SM72445:切换频率为215KHz,135KHz 或110KHz

它们之间还有什么其他区别?

此致,

希拉诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    希奥诺-桑,

    感谢您的发布。  除了频率之外,SM72445还可以配置为使用用于面板模式(PM)的 H 形电桥 FET 或专用的 PM 开关,而 SM72442必须具有专用的 PM 开关。   使用 H 形电桥 FET 可以节省由两个背对背 MOSFET 组成的 PM 开关。    此外,A6编程 在 SM72445中具有更大的灵活性/选项(请参阅数据表的表2)。   

    除此之外,MPPT 算法和基本操作原理基本相同。  希望这一点能澄清。

    谢谢,

    您好