This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TI 的建议类似于 FAN3278

Guru**** 2680515 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5108

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1068886/ti-recommendation-similar-to-fan3278

“线程:LM5108”中讨论的其它部件

您好:

请帮助推荐与 FAN3278TMX、FDS8958A 相近的合适 TI 芯片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jimmy,

    风扇3278是半桥驱动器,其配置为驱动 P 通道 MOSFET,因此 VDD 额定值高达27V,与功率 FET 半桥输入电压高达27V 匹配。 TI 没有用于高端 PMOS 配置的驱动器,但具有半桥驱动器,可以在具有 N 通道高侧和低侧功率 MOSFET 的相同应用中工作。  

    最具成本效益的器件是 LM5108,它具有2.6A 栅极驱动电流,可工作高达100V 高压总线,并且具有驱动器输入互锁,如果驱动器输入电压都很高,则可防止两个驱动器通道输出同时打开。 联锁功能提高了半桥应用(包括电动机驱动器)的稳定性和抗噪性。 如果对 LM5108参数是功能存在问题,TI 还必须提供其他类似的函数驱动程序。

    此致,