This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPL7407LPWR—COM 引脚附近燃烧

Guru**** 2532050 points
Other Parts Discussed in Thread: TPL7407L, TPL7407LA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1067518/tpl7407lpwr---burning-near-com-pin

“线程”中讨论的其它部件:测试TPL7407LTPL7407LA

我们需要有关 TPL7407LPR 问题的帮助。  我们在机器的电路板上使用此芯片取得了一定的成功(50台机器已制造–运行了1年),但最近我们看到芯片燃烧问题急剧增加。  我们在前50台机器上有1个实例,但在最后10-20台机器中有10多个芯片被烧坏,一些机器燃烧多个芯片。  我们一直在寻找改变,但却找不到任何东西。  我们可以毫无问题地运行一台机器很长时间,但是,在后续运行中,它有时会在测试初期失败。

下面是损坏的图像,COM 引脚附近发生了燃烧。

 

 

 

这是电路:

 

 

我们在运行期间通过限定 R31测量设备的电流,所有设备的电流均低于0.1安培。

 

迄今为止,测试和故障排除已经完成:

  • R1短路,以确保接地引脚8完全在搭铁处。  芯片仍被烧坏
  • 确保在应用 VM 之前微控制器将所有输入引脚设置为低电平–芯片仍被烧坏
  • 加电期间已检查虚拟机的转换率–转换率比技术指标慢
  • 修复了虚拟机未启用时虚拟机无法进入0的问题–芯片仍被刻录
  • 在每台设备通电和运行期间测量 R31以检查电流-电流远低于额定值
  • 在输入转换过程中范围内的输入和输出未发现异常
  • 我们通过绕过 R31拆除输出上的上拉电阻器,在所有输入引脚上添加下拉电阻器,消除 DC2 V+(电流监控)信号,并将 COM 直接连接到与输出相同的线路来改变电路。  我们还拔下了标定 AutoMap 和标定碰撞传感器输出。  U14芯片仍然无法正常工作。  这是电路:
  • 我们目前正在测试主板,但没有进行任何修改,其余的输出被拔下

 

根据燃烧的位置和提供的信息,您能否告诉我们最可能的问题是什么以及我们可以执行哪些其他测试?

 

有关受控输出的信息

摄像机触发器

Gig E 摄像机的摄像机触发器—以下是来自摄像机触发器的触发器电路。    摄像机触发器的引脚连接到24V,另一个连接到 IC 的 OUT2。

自动标定(注:拔下此插头后仍然失败)

输出连接到此传感器的针脚2。  传感器的电源为24V,与 VM 相同。

  

 

标定碰撞(注意:拔下此部件后仍然失败)

Keyence FS-N13P -标定输出连接到粉红色电线。  棕色电线由24V 供电,与 VM 相同。

TP LED

LED 为 GE GEMM71-W1–电流消耗30mA

https://images.salsify.com/images/xhed230901fnjyno0ybv/SIGN099-Tetra-LED-Signage-miniMAX-12V-Spec-Sheet.pdf

 

备用输出1和 FRT LED 未连接到任何设备。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Derek,

    是否可以断开除输出6以外的所有负载并重新测试? 该团队还希望看到一个波形捕获,用于描述此负载的测试。 最好是 COM 电压,IN6电压,OUT6电压和流出 OUT6的电流。

    最后,是否可以使用 TPL7407LA 重新测试? 此设备类似于 TPL7407L,但有一些改进可提高设备的稳定性。

    谢谢,

    Shreyas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。  我们尚未尝试 TPL7407LA,但它似乎不可用。  

    我们今天发现,当我们看到由不同芯片驱动的步进电机停止运转时,我们会得到一个较大的电压波纹。  这将导致 PL4707LPWR 上的 COM/接地之间的电压过大,同时也会导致 COM/接地之间的负电压。  我们正在努力寻找并消除这一来源。  您认为这可能是我们失败的原因吗?  这是一个非常短但非常大的峰值。  

    下面是这种波纹的捕获。 忽略黄色,是 COM 电压的蓝色。 我们看到一些电压太大,COM 上的电压变为负电压。

    我们之前仅在连接了 OUT6的情况下进行了测试,但我没有从其中捕获到任何内容。  如果消除这种电压波纹无法解决我们的问题,我们将重复该测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Derek,

    这种波纹是有关的。 没有反向电流保护,并且在尖峰信号期间和负电压空间期间,内部 ESD 单元可能存在正向偏压,从而导致从 GND 到 COM 的路径。 我强烈建议夹紧此峰值或添加电容以过滤此峰值。 设备没有反向电流保护。

    谢谢,

    Shreyas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们发现,我们在机器运行过程中遇到了 ESD 事件,这些事件产生了这种短但非常大的电压波纹。  在向导致问题的组件添加静电耗散刷后,我们不再看到该芯片出现故障。