This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R2-device-FW:测量参数计算器(GPC)错误

Guru**** 1783340 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1068947/bq78350-r2-device-fw-gauging-parameter-calculator-gpc-error

部件号:BQ78350-R2-device-FW
“线程:测试”中讨论的其它部件

您好,

我正在尝试通过 GPC 工具获取测量参数。 我已经完成了获得参数所需的6项测试,但结果是:

错误:计算未成功,但未确定具体原因。
       请检查所有文件是否都是根据文档准备的。
       已通知支助人员

我尝试了不同的方法,比如将电压和电流的范围更改为 mV 和 mA,但问题仍然存在:

计算引擎报告了以下错误:
精度错误:偏差太高,很可能是数据异常所致。 请检查数据文件是否有推荐的格式,单位和测试计划

在某些文件中,报告的精度错误高于80%。 我仔细检查了它,但没有发现任何错误。 数据似乎非常正确。

请查看我上传到 GPC Tool 的测试数据文件并提供任何反馈吗? 我似乎无法 在 该消息中附加这些文件。

请提前感谢您的参与。

马可波罗酒店