This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5118:在升压模式下工作良好,但不能处理降压模式下的任何电流

Guru**** 1135610 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5118
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1068249/lm5118-works-well-in-boost-mode-but-doesn-t-handle-any-current-in-buck-mode

部件号:LM5118
“线程:测试”中讨论的其它部件,

我正在研究一个原型,其中输入电压从12V (正常)变化,但在备用电池模式下下降到4V。 所需输出为7V。

在没有负载的情况下进行测试时,所有测试似乎都正常。 同时,我在电池上开始负载测试(大约50 mA),一切都很好。

当我切换到12V 输入时,输出在负载情况下下降到大约4V。

我将图表单包括在内,希望能得到审查和评论。 所选值取自工作台会话。

在隔离此问题时还会收到哪些其他信息? (我有另一个类似的电源,导致5V 输出,但目前无法在负载下测试。)

请提前感谢。

e2e.ti.com/.../7VSupplySchem.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大卫,你好。

    感谢您使用 E2E 论坛。

    进入故障状态时,能否用范围测量 SS 针脚上的电压?

    这将提供稳定的5V 电平。

    如果情况不是这样,您还可以探测电流感应电阻器的电压。

    此致,

     斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    斯特凡,你好,

    在正常模式下,当我测量 SS 时,我获得1.38V,FB 引脚为1.21V (非常接近规格值)。

    当电路出现故障时,FB 和 SS 都会相应下降。 您关于 SS 应为5V 的说法毫无意义。

    你是说 Vcc 吗? 由于我连接了 Vccx,它会跟随电路的输出,并在故障模式下下降到大约4V。

    我应该断开 Vccx 并接地针脚吗? 它仍然无法解释降压模式为什么不起作用。

    注:我已经构建了其中四个电路。 这三个方案中的一个似乎奏效,因此我必须接近...

    谢谢,

    戴夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大卫,你好。

    您是 LM5118的正确用户,SS 电容器只需向 FB + 150mV 充电,即可在检测到故障时为另一个软启动进行快速放电。

    当这种情况释放时,会出现过电流状况或设备被禁用。

    在您的情况下,我假设在 CS 和 CSG 输入上检测到过电流-至少这是我当前的假设。

    因此,您可以检查/确认 SS 在输出电压过低之前是否已降低。

    还建议测量电流感应上的信号或使用较低的电流感应电阻进行快速检查。

    此致,

     斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    斯特凡,你好,

    我发现了这个问题! 这只是为了证明,如果你在黑暗的房间里嘎嘎作响,你很可能会遇到这个问题。 当我阅读应用部分的详细信息时,我注意到 HS 至 HB 的上限应为“至少100nF”

    当我回到 WebBench 的打印输出时,我看到它有150nF。 从小印数到我的帽子是 UF 还是 pF 的日子,我把150 pF 放进去。 今天上午我投入了100nF,现在电路正在按预期工作。 当你关注细节时,事情的运作方式令人惊叹。

    感谢您的耐心等待。

    戴夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Dave,

    很好,谢谢你让我知道。

    此致,

     斯特凡