This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5088:LM5088反向降压-升压意外行为或设计被忽略?

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1068602/lm5088-lm5088-inverting-buck-boost-unexpected-behavior-or-design-overlooked

部件号:LM5088

你(们)好

我的 LM5088-2配置为反向降压升压,具有+15V 输入和-12V 输出。

负载电流约为100mA。

当我观察斜坡,RES 和 SW 波形时,它们看起来不像我所期待的那样。

我看到坡道和 RES (恢复)销上有一个缓慢的坡道,上坡道约为90美制,下坡道约为20—30美制。

如果我放大后,预期的斜坡信号将在缓慢斜坡内显示,并且它的有效范围约为1us,达到500mV。

当慢速斜坡/RES 波形下降(不应是 PWM 循环的电流限制)并实际观察时,电路似乎工作正常

SW 波形在一段时间内看起来不错,在另一段时间内看起来也不好。

我将电流感应电阻器从150mR 更改为150mR//150mR,但 RES 波形的振幅大致相同。

输出电压大约为12伏,但我希望电路能正常工作。

可能存在什么问题?

此致

约阿金

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Joakim

    请从  https://www.ti.com/lit/zip/slic015下载功率级 ,选择反向降压-升压,输入组件选择并与 循环补偿组件值进行比较。 我猜您的系统现在稍微稳定了一点。 通常,C743在 xx-xxx nF 范围内。而 R719在 x-xx kOhm 范围内。  

    -李家祥(应用工程)  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好!

    使用功率级后,我将 C743更改为10nF,现在它可以按预期工作。

    感谢您的支持。

    此致

    约阿金

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您选择 TI。 如有任何疑问,请随时与我们联系。
    -李家祥(应用工程)