This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76942:CFETOFF 和 DCHG

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1068753/bq76942-cfetoff-and-dchg

部件号:BQ76942

参考手册指出,为 DDSG 和 DCHG 功能配置 DDSG 和 DCHG 针脚时,它们提供与保护故障相关的信号,这些信号通常会导致 CHG 或 DSG 驱动程序被禁用。 但是,它没有提到 CFETOFF 或 DFETOFF 对 DDSG 或 DCHG 引脚有影响。 如果假设 DFETOFF 引脚 由外部 MCU 断言,则这将导致禁用 DSG 驱动程序。  由于外部控制而禁用了 DSG 驱动程序,而不是故障情况,在这种情况下,是否会断言 DDSG 针脚?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vasanth 您好,

    CFETOFF 和 DFETOFF 引脚对 DDSG 和 DCHG 引脚都有影响。 如果 DFETOFF 由外部 MCU 声明,则 DSG 驱动程序将被禁用,DDSG 引脚将被取消声明,这也会禁用 FET (正确配置时 )。  

    此致,

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛门