This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62150A-Q1:动态电流限制

Guru**** 2582075 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62150A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1068865/tps62150a-q1-dynamic-current-limit

部件号:TPS62150A-Q1

我们的客户正在考虑使用 TPS62150A-Q1。

他们对 动态电流限制有疑问。

数据表 P11中有以下说明。

-----

电流限制可以超过静态值,特别是当输入电压高且使用极小电感时。

-----

请告诉我“输入电压过高”等数值是否大于“V”,“极小电感”是否小于“H”

他们 在以下情况下使用此功能。

输入电压:5V 电感:1.5uH

此致,

库拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,库拉,

    第11页中的说明 让您知道实际电流限制值将高于数据表电气特性表中指定的值。 原因是内部传播延迟。 (VIN-VOUT)*30ns/L 大,当 L 低,Vin 高。 这不会影响正常操作和性能。  

    您的应用5Vin 和1.5uH 电感器没有问题。

    希望这对我们有所帮助,

    谢谢,

    南希