This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28911:如何禁用 UCC28911

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28911

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1068907/ucc28911-how-to-disable-ucc28911

部件号:UCC28911

客户使用 UCC28911为交流-直流 PSU 提供辅助电源。 现在,如果输出端有外部电源,他们需要关闭 UCC28911。 因此,他们需要找到一种在需要时禁用 UCC28911的方法,例如 MCU 来控制辅助电源的打开或关闭。 请与大家分享是否有任何外部电路来禁用它? 谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    禁用 UCC28911的唯一方法是切断设备电源。

    我一直建议使用一个使用 NPN 晶体管的串联电压调节器以及从辅助绕组输出到 VDD 的电阻器分压器。  使用分压器将额定电压设置为13V,这将使 VDD 在额定操作下达到12.4V 左右。  然后,您将绑定逻辑电平 FET 以禁用 VDD 的偏置电源。  您只需将 NPN 的基座拉至地电位,以便 UCC28911进入欠压锁定。

    此致,