This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61230:支持的 Vin 范围以及 Vin 和 Vout 之间的可行差距

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61230

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1068478/tps61230-supported-vin-range-and-the-workable-gap-between-vin-and-vout

部件号:TPS61230
“线程: 测试”中讨论的其它部件

您好 TI,

如果我的设计是输入电压=3.135V 至3.465V,并将输出电压=3.5V,而最大消耗电流为2A,TPS61230能否正常工作而不产生问题和副作用? 什么是建议电感/电感/电感?

如果不是,Vin 和 Vout 之间的可行差距是多少? 我在您的数据表中找不到这一点。

如果没有,您是否有符合此要求的 pin2pin 兼容解决方案?

谢谢!

帕克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    帕克您好,

    设备应能够支持此操作条件。 请参阅下表和数据表中的输入扫描测试波形。 我可以根据您的情况在实验室测试此案例。

    -文浩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢您的及时回复。 如果您能在实验室中帮助验证,情况会更好。 我们还将在实验室中并行运行该实验。

    谢谢!

    帕克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    帕克您好,

    我在您的情况下测试了 TPS61230 EVM。 它的工作原理很酷,没有输出振荡。

    -文浩