This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61022:SW 引脚接地问题

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61022

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1068025/tps61022-sw-pin-grounding-issue

部件号:TPS61022
“线程: 测试”中讨论的其它部件

[2022年1月1日更新,软件的低阻抗是由超电容的低阻引起的。 我将进一步调查并更新此帖子-请现在不要回复此帖子!]

大家好,

我正在将 TPS61022用于超缓冲电源应用。

我们的其中一个机组运行良好,而且上盖的设计电压为2.36V,持续放电至约0.5V。 当我测量开关到 GND 的电阻时,电阻非常高(>1 Mohm)。

在其他4个装置上,我测量的开关到接地之间的电阻约为0.5欧姆。 其中两项测试显示,上盖的电压仅为0.15V 左右。 我想知道 TPS61022是否因布局问题(例如,高 SW 节点振铃)而损坏(如其他帖子中所述)

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/838912/tps61022-device-get-ruined-when-used-in-connection-with-lm2662 

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/861563/tps61022-device-gets-shorted-very-frequently/3215362#3215362

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/871303/tps61022-ic-get-damaged-same-times?

但是,另两台设备从未使用输入电压进行过测试,如果我们知道物理定律在我们一侧,则也应该不会损坏(但这些设备也显示从 SW 到 GND 的低阻抗!)。

我想知道这3个案例中的哪一个是正确的:

  1. 使用万用表测量时,默认情况下,开关引脚对地的阻抗应该或可以很低
  2. 切屑下方的开关接地短路时存在焊接问题
  3. TPS61022损坏

如果案例1为真,您能告诉我吗? 我会尝试去除一个无法正常工作的装置上的一个芯片。

我会附上一张赛道图片。 BTW:输出连接到5V 适配器输入导轨。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    切斯特,您好!

    我不知道您的“默认”状况是什么。 请重新填充 IC 并重新测试开关和接地之间的阻抗。 如果您看到低阻抗,LSFET 可能会损坏。 请向我分享布局以供审核。

    1. 使用万用表测量时,默认情况下,开关引脚对地的阻抗应该或可以很低

    -文浩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    韦浩,

    我通过测试确认,从 SW 到 GND 的低阻抗测量不一定是问题。 它来自输入上盖。 TPS61022测试了一个从 SW 到 GND 的低阻抗新装置。 但是,在加载两次测试后,该装置也失败,可能是由于 LSFET 损坏。 当5V 适配器输入分离且 TPS61022具有从0到满的负载步骤时,可能会发生这种情况。

    顺便说一句,输出电压为5V,600mA 时,满负荷状态为。

    下面是我的布局的一些图片。 您会推荐从 SW 到 GND 的缓冲器吗?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    主席先生,你好,

    您的布局不好。 您看到损坏的原因是您的输出回路(VOUT 引脚->输出电容器->GND 引脚)又长又薄。 这将导致寄生虫过多并对 LSFET 造成压力。 这是 TPS61022在许多情况下都会遇到的一个非常常见的问题。 如果您搜索 E2E 中关于 TPS61022损坏的内容,则会出现许多问题,原因相同:VOUT 环路不正确。

    我建议您按照数据表中的建议更改布局。 对于其他层,您可以参考 EVM 用户指南中的布局。 修改版式后,您可以将更新后的版式共享给我以供审阅。 谢谢!

    -文浩