This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24125:BQ24125电池充电问题

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1067717/bq24125-bq24125-battery-charging-issue

部件号:BQ24125

3s (12.6V)锂离子电池充电器设计,规格和组件值如下

VIN =16V

RSNS = 0.1R

R (ISET1)=9K75

R (ISET2)=20K

我没有使用 NTC,因此 TS PIN 分压器电阻器分别为10K 和10K

PG LED =打开(发光)

STAT1 LED=电池充电器保持稳定状态12v44,然后开始持续闪烁

STAT2 LED=始终关闭

我想为我的电池充电至12V6,并希望 STAT2 LED =打开(发光)

STAT2 LED= 0FF

请告诉我为什么在12v44之后它不充电

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    通过原始线程解析,

    谢谢,

    迈克·埃曼纽尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请检查随附的示意图,并尝试解决该问题,并建议我应该怎么做?

    e2e.ti.com/.../TI_5F00_CHARGER.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

     此问题是否已在另一个线程中得到解决?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不,我仍在等待您的帮助。

    通过更改 RISTE=10K 和 RISET2=20K,电池充电时间可达12V6,但之后 STAT 1 LED =关闭(未发光),STAT2 LED =关闭(未发光)

    我应该做些什么改变来使状态收费  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在您的原始配置中,您是否可以拍摄切换节点 VBAT,IBAT,STAT1的波形?