请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:BQ24125 3s (12.6V)锂离子电池充电器设计,规格和组件值如下
VIN =16V
RSNS = 0.1R
R (ISET1)=9K75
R (ISET2)=20K
我没有使用 NTC,因此 TS PIN 分压器电阻器分别为10K 和10K
PG LED =打开(发光)
STAT1 LED=电池充电器保持稳定状态12v44,然后开始持续闪烁
STAT2 LED=始终关闭
我想为我的电池充电至12V6,并希望 STAT2 LED =打开(发光)
STAT2 LED= 0FF
请告诉我为什么在12v44之后它不充电