This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51221:TPS51220能否替代 TPS51221?

Guru**** 2811625 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS51220, TPS51221, TPS51222

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1067236/tps51221-can-tps51220-replace-tps51221

部件号:TPS51221
“线程”中讨论的其它部件:TPS51220TPS51222

大家好,团队

由于短缺问题,因此我的客户计划使用 TPS51220替换 TPS51221。

但从数据表比较来看,引脚11似乎不同。一个是 IMON1,另一个是 FUNC。  

目前他们没有使用 Imon 函数。

那么,它们可以取代吗? 需要修改哪种外部组件?

请给出建议

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,保罗,

    已收到您的问题。

    我将检查并在下周初回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    米兰达

    添加一个设备 TPS51222。

    因此,请帮助将 TPS51220,TPS51221和 TPS51222相比较。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,保罗,

    很抱歉我迟到了。

    我在内部检查,TPS51220/1/2是 非常旧的部件,我们没有 您需要的比较表。 所以我需要做一件你需要的事。 希望  在本周内完成。  感谢您的耐心等待。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    米兰达

    谢谢,请在本周内向我们发送文件。

    最重要的是告诉客户 这三台设备是否可以相互更换?

    需要修改哪种外部电路?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,保罗,

    我确实找到了一些材料。 我将通过内部电子邮件与您分享。 请检查您的电子邮件,我将关闭此 e2e 线程。