This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 问题24297:提问

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24297

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1068172/bq24297-question-asking

部件号:BQ24297

大家好,团队

我的客户希望找到电池充电解决方案,以满足以下电池规格,

您认为 BQ24297是最好的解决方案吗?

您能否为我提供其他可以推广给我的客户的解决方案?

 我们是否有材料谈论如何找到合适的电池充电器解决方案? 如果我们还能向我发送相关文件,请参阅,谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

     需要更多信息才能推荐合适的设备。 请联系我们的市场营销部门以获取部件选择和相关材料。

    谢谢,

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ning T

    • 电池容量:1300mAh
    • 充电电压(有多少个电池? 和电池化学) 4.35V
    • 充电电流:最大1260mA /最小630mA
    • 输入内容是什么? 和电压范围?  5V±10%
    • 电源通道还是无电源通道?  需要电源通道
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    对于零件选择,请提交一个没有特定零件号的新线程。

    谢谢,

    宁。