This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61022:原理图回顾

Guru**** 2796425 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61022

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1068367/tps61022-schematic-review

部件号:TPS61022

尊敬的团队

在 客户的新项目中,我们在 TPS61022中进行设计,这是一个好消息。

规格:Vin=0.8V~4.2V、Vo=3.74V

您可以帮助查看示意图吗?

非常感谢

丹尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,丹尼

    好极了。 感谢您的推广。 请您与我分享他们的输出电流要求吗? 以下是我的一些评论:

    电压分压器 R2529和 R2530的电阻过低,这会增加有效静态电流。 客户为何选择此选项?

    2.建议在 R2529的同时添加 R-C 作为向前推进补偿。 您只需添加占位符。

    输入和输出电容器的 P/N 是多少。 我想知道3.74V 直流偏压下的有效电容;

    初始 EN 和模式状态是什么? 建议不要让其保持浮动(高阻抗)

    电感器的 P/N 是什么?

    -文浩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,韦浩

    感谢您的建议。

    输出电流约为1A~1.5A。

    电压分压器 R2529和 R2530的电阻过低,这会增加有效静态电流。

    您是否有3.74V 输出电压的 FB 电阻范围建议

    2.建议在 R2529的同时添加 R-C 作为正向补偿。 您只需添加占位符。

    好的,我们将保留 R-C 与 R2529平行

    输入和输出电容器的 P/N 是多少。 我想知道3.74V 直流偏压下的有效电容;

    输入盖为 GRM155R61A106ME11D,输出盖为 GRM158R60J226ME01

    4.初始 EN 和模式状态是什么? 建议不要让其保持浮动(高阻抗)

    EN 将由 GPIO 控制,模式引脚向上拉至 VIN。

    5.电感器的 P/N 是多少?

    电感器为 HTTP25201T-1R0MSR

     

    非常感谢

    丹尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,丹尼

    请参阅我对规格的评论。

    输出电流约为1A~1.5A。

    [WW]输出为3.74V/1.5A 时,当输入电压为0.8V 时,TPS61022可能会达到电流限制。   假设效率为65%。 输入电压=0.8V 时,所需的输入电流为10.8A,超过 TPS61022的电流限制。 TPS61022的最小输入电压大约为1.2V。

    您是否有3.74V 输出电压的 FB 电阻范围建议

    [WW]EVM 对低压侧电阻器使用100k。对于3.74V,您可以对 R1使用接近523k 的电阻。 如果客户想要进一步降低 IQ,他们可以使用更高的 R2。 但是,考虑到他们已经使用了 FPWM,我认为他们不在乎 IQ,因为 FPWM 没有针对轻负载效率进行优化。

    输入盖为 GRM155R61A106ME11D,输出盖为 GRM158R60J226ME01

    [WW]输入有效电容不好。 我建议添加一个额外的输入盖,如3*GRM155R61A106ME11D。 对于如此高的输出电流和低输入电压,输出电容是不够的。 请考虑使用>500uF/<10mOhm 电解电容器来实现回路稳定。

    请使用 计算工具 进行详细的计算过程。

    您可以在本应用手册中找到如何设计用于此类应用的输出电容器和 CFF/RFF。

    EN 将由 GPIO 控制,模式引脚向上拉至 VIN。

    [WW]如果 GPIO 不工作,EN 的默认状态是什么?

    电感器为 HTTP25201T-1R0MSR

    电感器的饱和电流和额定电流太小。 请考虑使用 isat >12A。  XAL7030-102MEB 就是一个例子。

    -文浩