This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61252:TPS61252DSGR 的 P2P 解决方案

Guru**** 2782555 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61252, TPS61259, TPS612592, TPS61251, TPS61253A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1068524/tps61252-p2p-solution-to-tps61252dsgr

部件号:TPS61252
“线程”中讨论的其它部件: TPS61259TPS612592TPS61251TPS61253A

各位电力公司的同事:

TI 是否具有 TPS61252DSGR 的 P2P 设备? 否则,即使不是 P2P,您是否也可以建议使用类似的设备? 感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ella,

    让我先检查背景。 如果客户选择 TPS61252,他们为什么不继续使用它? TPS61252具有最大6.5V 输出电压,这与其他低压升压转换器稍有不同,后者通常具有最大5.5V 输出电压。  

    请说明客户的输入电压,输出电压和电流。

    -文浩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,韦浩,

    由于供应问题,客户正在寻找 P2P 解决方案。 我对他们的设计还没有太多的了解。 他们首先请求 P2P 解决方案,以后可能会考虑使用非 P2P 设备。 即使 Vout 最大为5.5V,我们是否也有 P2P 设备?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ella,

    类似设备包括 TPS61259/TPS612592或 TPS61253A。 TPS61252没有 P2P。 TPS61251是 P2P,但针对大型输出电容器(>150uF)进行了优化

    -文浩