This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28064A:最小切换频率

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28064A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1068687/ucc28064a-minimum-switching-frequency

部件号:UCC28064A

各位专家:

为什么数据表中描述的设计示例使用两个最小切换频率?

9.2.1
表2.
45kHz

9.2.2.2
(19)(20)
27kHz
→声音范围?

9.2.2.11.
(59)
45kHz

此致,

高原

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Takahara-san,

    感谢您对 UCC28064A PFC 控制器的关注。

    9.2.2.2节中的电感器设计似乎应该使用 9.2.1节中的目标值(45 kHz),但 出于某些未知原因没有使用。 显然,表2是提前建立的,当设计师着手为方程式19和20设定示例时,他选择了27 kHz 作为最小值,忘记了表2设定了45 kHz 作为目标。

    也许在编写第9.2.2.11节时,CP (方程式59)的计算 引用了 表2。  但是,一旦以27 kHz 作为最小切换频率计算电感器,则表2和方程式59都应修改为表示27 kHz。  这似乎只是一个错误。
    由于27 kHz 大约是45 kHz 的一半,CP 的最终值应该大约是两倍(CP =~1500pF),以实现所需的噪声衰减。  

    此致,
    乌尔里希