This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27546-G1:SRP 和 SRN 引脚

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1067967/bq27546-g1-srp-and-srn-pin

部件号:BQ27546-G1

您好,  

是否可以将 SRP 和 SRN 输入引脚保留为浮动? 如果我们不使用 SRP 和 SRN,是否会对芯片功能产生任何影响?  

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Sakdadej,

    SRN 和 SRP 必须连接到负载路径中的感应电阻器。 它用于采样电流。 如果没有压力表,压力表将无法工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Shirish,

    感谢您的及时响应。 所以,我必须将这些引脚连接到一个感应电阻器...

    我还有一个关于 SRP/N 引脚的问题。 请参阅典型应用程序,SRN 和 SRP 输入处有 RC 端接。 因为我目前正在处理 EOL 替换项目。 此电路的电流 PCB 空间有限。 因此,我想知道我们是否可以在不终止的情况下连接 SRP 和 SRN。 我知道建议在这些输入端接 RC。 但如果我们没有它,这是否正常? 或者,如果您有另一种需要较少组件的终止解决方案,请提供建议。

    谢谢你们!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Sakdadej,

    这些电阻器可提供高电流保护。 电阻器和电容器组合用作噪声滤波器。 我建议您保留这些文件。 如果您将其删除,我会担心噪音的影响。 您可以通过删除它并检查系统中的噪音影响来进行实验。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Shirish,

    感谢 您的建议。 感谢 你的帮助。