This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25792EVM:默认寄存器值问题

Guru**** 2467610 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25792EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1068650/bq25792evm-problem-with-default-registers-value

部件号:BQ25792EVM

您好,

我正在处理 BQ25792EVM。

我使用了1芯电池。

首先,如果我用电池电压启动系统,我会在所有寄存器中获得正确的 POR 值(正如我在板上配置跳线时所做的那样)。

例如,

-----

硬件设置:跳线设置为1s,750kHz,2A

在电池管理工作室中,我获得了正确的值:

VSYSmark,电池和充电电压:3500mV,1s,4200mV。

-----

然后,在主机模式下,我将值单元格从1设置为2

硬件设置:跳线设置为1s,750kHz,2A (与以前相同)

我获得了正确的 VSYSMIN 值,电池和充电电压:7000mV,2s 和8400mV。

当看门狗计时器到期且系统从主机模式切换到默认模式时,就会出现该问题。

由于跳线设置为1,所以我获得了错误的 VSYSMIN,单元格和充电电压值:7000mV,2s 和8400mV。

如果设置了“重置所有”标志,则会出现相同的问题。

对于 IINDPM 值,从主机切换到默认模式后,我获得了正确的值。

请帮帮我。

此致,

兹拉托米尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    兹拉托米尔,您好!

    充电器仅读取 PROG 引脚和 Ilim_Hiz at POR 以分别设置单元格,BATREG,SYSMIN ICHG 和 IINDPM 寄存器。  如果您更改了单元格,因此更改了 BATREG,SYSMIN 和 ICHG,这些是新值。  当看门狗过期时,只有 SYSMIN 和 ICHG 寄存器返回到当前单元格针脚设置的默认值,而不是 PROG 针脚设置。  关于 IINDPM,在 EN_Lim 位设置为 POR (或 HiZ 位切换)时,不能覆盖 IINDPM 寄存器。  在 EN_Ilim 设置为0 (或者即使已切换但 POR 或 HiZ 位切换)后,主机可以更改 IINDPM 寄存器。  未在看门狗计时器到期时重置 IINDPM 寄存器。

    此致,

    杰夫