This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LRM12015:最小负载电流

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR12015
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1067234/lmr12015-minimum-load-current

部件号:LMR12015

你(们)好

线程已锁定,因此我将发布一个新线程。
我对2015年 LMR12015有疑问。

我想知道以下情况下的最小负载电流值。
- VIN=15V
- VOUT=12V
- L=3.3uH

我在数据表中提到了“7.3.3高输出电压注意事项”,但它不符合这些条件。

是否有任何参考材料,如“7.3.3高输出电压注意事项”图形?
或者,请告诉我可以切换的负载电阻,而不会发生故障。

此致,
石田山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,舒吉,

    我正在研究这个问题,下周请你们回来。

    谢谢,

    南希

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,舒吉,

    很抱歉迟到了。 对于您的应用,VIN=15Vin,VOUT =12V,电感器=3.3uH,根据计算,最小负载约为15mA。 由于设备变化,我建议您将20mA 虚拟负载添加为最小电流。

    谢谢,

    南希

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Nancy,

    我非常感谢你的回答。
    感谢您的大力支持。

    此致,
    石田山