This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25730:HiZ 如何与电池检测,预充电电流和 LDO 操作相关

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25730

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1068635/bq25730-how-hiz-relates-to-battery-detection-pre-charge-current-and-ldo-operation

部件号:BQ25730

1.当 bq25730在低功耗模式(包括 HiZ)下运行时,数据表告诉我们 ADC 已被禁用以进一步降低 IQ。 这是否会影响通过 CEL_BATPRESZ 引脚进行的蓄电池检测?

2.如果我们想定义充电器侧的预充电电流(不是通过电池组内部电阻器),请解释“LDO 模式(EN_LDO)”与“自动唤醒(AUTO_WAKE_EN)”的区别/适用的用例吗?

3.如果在没有电池的情况下将充电器置于 HiZ 模式,则其中一种模式是否允许 BQ25730检测低于 vsys_min 的电池并自动开始为电池充电?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,列尼奥,

    在我们讨论每个问题之前,请允许我澄清一个主题:BQ25730是主机控制的设备。 换言之,使用此部件进行设计的前提条件是系统中必须有 CPU。

    1. CEL_BATPRESZ 与 ADC 无关。 它是一个输入引脚,用户必须使用外部电路将其拉低。  

    2.对于 大多数客户,EN_LDO 通常是启用的,我不建议更改默认值。  

    从数据表中,Auto_Wakeup_EN:

    '当此位高时,如果电池低于 vsys_min,设备应自动启用128 mA 充电电流30分钟。 当蓄电池的充电电压高于最小系统电压时,充电将终止,电位将重置为低电平。 如果主机写入新的充电电流值来为电流寄存器 Reg0x14()充电,充电器也将退出自动唤醒。”

    3.如果您将充电器放入 HiZ 且没有电池,则您的系统将无法运行,因为没有能源。 要为电池充电,需要有输入信号,而不是在 Liz 模式下。 如果存在输入,则 ADC 处于活动状态,且系统通电。 此时,系统可以使用充电器 ADC 或仪表监控功能检查电池电压。 根据蓄电池电压的不同,系统可以根据设计规格(包括充电)进行操作。

    谢谢,我希望这能有所帮助,



    *如果我的答案 令人满意,请在主题中按“此问题已解决”