This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2897A:关于 PMP5124 OCP 设置...

Guru**** 2387830 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1068376/ucc2897a-about-the-pmp5124-ocp-setting

部件号:UCC2897A

尊敬的各位先生:

请问 PMP5124设计的 OCP 设置是什么?

如何在主板上更改为另一个 OCP 设置?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    电流感应电阻值= 0.056欧姆,IC 电流限制阈值= 0.5V,因此当主电流峰值达到0.5V/0.056欧姆= 9A 时,电流保护将启动。

    您可以更改电流感应电阻值以更改电流限制。