This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79616-Q1:方案建议

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ79616, BQ79616-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1067643/bq79616-q1-scheme-recommendation

部件号:BQ79616-Q1

大家好,团队

无需使用菊花链结构来监控16节电池的大型能源存储 BMS 应用。 您能否提供一些推荐方案?

请帮助解决此问题? 谢谢。

此致,

樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cherry,您好!


    如果只需要监视16个单元格,则可以使用 BQ79616-Q1而不使用菊花链。 BQ79616具有16个 VC/CB 通道,可连接多达16个电池单元。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢你的帮助。

    客户也注意 到76952,这是一个好选择吗? 这两种产品之间是否有任何典型的区别?  关于76952,采集周期如何?

    谢谢,致以诚挚的问候,

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    樱桃,

    是的,BQ75952是一款很好的产品,可能更适合您客户的应用,但它由不同的团队提供支持,因此我不知道有关它的所有细节。 从高水平来看,它的功能与 BQ79616类似,但它更适合工业应用。 BQ79616-Q1专为汽车应用而开发,尽管我们有一些客户也在使用 EIS,电动滑板车和其他工业应用。