This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1:对于 LG 细胞 ID:0575,FCC 值会迅速下降

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78350, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1068490/bq78350-r1-fcc-value-decrease-very-quickly-for-lg-cell-id-0575

部件号:BQ78350-R1
“线程”中讨论的其它部件:BQ78350TESTBQSTUDIO

Hİ,  

我正在开发电子自行车 BMS 项目,其中包括 Bq78350。
我们对电池进行长期性能测试(8A 放电/5A 充电周期测试)。
在这些测试中,我们在200次循环中没有发现任何问题,但在200次循环后,我们注意到电池在每次充电结束时进入 OC 保护。 因此,由于电池从未充满电,FCC 值开始迅速下降。 这不是关于细胞的,因为我们测量了细胞的实际容量和细胞的容量相当好。
下面我分享了我们使用 CEDV 计算器为您找到的值。
您认为这种情况的原因可能是什么?

Chem ID:0576,INR21799M50LT  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,梅赫迈特,

    当电池充满电时,最好捕获日志文件,以了解 OC 保护触发的原因。 当量规的内部容量测量值大于 FCC 时,会发生过充。 OC 保护触发器之前是否检测到有效的充电终止? 仪表报告的电流是否准确?

    此致,

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Matt,  

    非常感谢您的快速响应。

    我们的有效电荷术语锥形电流被设置为300mA,但电荷电流从未低于此值,电荷通常以1A 电平结束(OC 正在触发)

    我们的校准没有问题,实际值与从 BMS 读取的值兼容。

    此外,我们的 OC 阈值设置为750mAh,我认为这个值非常重要,因此我从未期望过触发 OC 保护。 这些结果让我认为仪表测量电容不正确。

    如果您指定了希望我获得的日志,我可以为您获取这些日志。

    最后,我们在其他细胞化学中没有发现这一问题,我们以前使用了 CHEM ID 2591,我们没有遇到任何问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,梅赫迈特,

    我不知道为什么这种细胞化学会有不同的表现。 对于学习 FCC,化学 ID 不被量规使用。 在重置设备或重启后,仪表仅使用 ChemID 估算 SOC。 因此,问题在于学习 FCC -可能是 OC 保护导致充电提前终止,或者在放电结束时学习可能有问题。 最好能看到充电已满和放电为空的日志文件(如果可以连接到 BQStudio)。

    此致,

    马特