This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54340:有关短路保护的问题

Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54360, LMR36520

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1067794/tps54340-question-about-the-short-circuit-protection

部件号:TPS54340
“线程”中讨论的其它部件:TPS54360LMR36520LM63635

您好,  

我们正在使用 TPS54360,我们的应用是 Vin:60V 和 Vout:5V/2A。 我们对短路保护有疑问。  

当我们触发短路保护时,设备会将输出电流限制为4A,温度将升高至100°C 以上。 电池单元的热量将坏。  

一旦触发短路保护,是否有办法转动输出电流而不是限制输出电流? 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jack,

    在过载或短路情况下,输出电压将超出调节范围。 也许,系统微控制器可以利用这一想法? 要通过 EN 引脚禁用电脑控制器吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你的迅速答复,马歇尔。  

    您是否有任何其他零件可以推荐使用此类功能,该功能在发生过载或短路情况时切断输出电流? 谢谢。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不用客气。

    LMR36520可能是一个不错的选择。 它具有“打嗝”模式,可防止过热。

    此外,LM63635也是如此。

    我不知道一台设备至少没有“hiccup”模式... hickcup 模式是 重复的,长时间的重新启动。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了。 谢谢你的支持,马歇尔。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jack,欢迎你的到来。

    祝你一切顺利。