This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24158:独立工作查询和其他查询

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24158

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1067815/bq24158-standalone-working-and-other-queries

部件号:BQ24158

您好,

我们计划在  设计电池充电器时使用 BQ24158YFFR。 根据我在文档中的理解,我们可以在15分钟模式或32秒模式下操作电池充电器。  
但在这两种模式下,系统 MCU 必须在计时器超时之前采取措施。

尤其是在32秒模式下,必须每32秒重置一次计时器,否则电池充电器将进入高阻抗模式。 是否可以在没有 MCU 大量干预的情况下操作蓄电池充电器?

此外,在电流感应电阻器前后连接负载-这是否会影响燃油表校准?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    不幸的是,此 IC 需要 I2C 通信才能在看门狗计时器超时时时继续工作。  将系统负载连接到电流感应电阻器之前,将蓄电池连接到感应电阻器后,转换器将向系统发送最大输入功率(受输入电流限制和/或输入电压限制的限制)。 剩余的任何电量都将用于为电池充电,感应电阻器将正确测量充电电流。  在电流感应电阻器之后并行连接系统负载会导致充电器无法区分充电电流和系统负载电流,特别是在端接时。

    我不是燃油表专家。   大多数 BQ24158将电池与系统负载平行连接。

    此致,

    杰夫  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeff,

    感谢您的回复。

    此外,一旦电池充电器寄存器通过 I2C 配置,电池充电器肯定会进入32秒。 我是对的吗?

    因此,如果我们计划在 OTG 模式下也使用电池充电,则需要重置32秒?

    谢谢,

    巴吉亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Baghiya,

    是的,是的。

    此致,

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeff,

    数据表中提到,只要电池充电器通电,电池充电器配置就保持不变-充电器配置是保留在电池电压可用之前,还是仅在 VBUS 可用之前?

    如果32秒重置未完成,则在 OTG 模式或充电模式下。 蓄电池充电器将进入高阻抗模式。 一旦 I2C 通信再次发生,电池充电器将退出高阻抗模式并进入前一模式,电池充电器寄存器配置将保持不变。

    请确认上述理解是否正确。

    谢谢,

    巴吉亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Baghiya,

    在充电模式下,如果32秒计时器到期,则会终止充电并将充电参数重置为默认值。 然后15分钟计时器启动,充电将在15分钟模式下恢复。  要进入 OTG,您必须通过让主机写入看门狗计时器位来进入并保持32秒模式。

    此致,

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeff,

    因此,只要看门狗计时器没有重置,电池充电器就会将参数重置为默认值并进入高阻抗模式。

    当 I2C 转换发生时,电池充电器将退出高阻抗模式并进入15分钟模式。 重新配置寄存器后,电池充电器将进入32秒模式。

    谢谢,

    巴吉亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeff,

    数据表中给出了1.8V 上拉的直流分析值。 3.3V 上拉的值是多少?

    谢谢,

    巴吉亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Baghiya,

    计时器的工作原理如下所述,从15分钟模式开始,然后移至32秒模式,如果没有 I2C 写入,则再次返回。  15分钟计时器到期后,BQ24158无法进入 HiZ 模式。

    对于3.3V 上拉,I2C 阈值相同。

    此致,

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeff,

    流程图中提到,在15分钟计时器过期后,计时器出现故障。 计时器故障后会发生什么情况?

    谢谢,

    巴吉亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Baghiya,

    对于 BQ24158,请参阅数据表第9.3.3节:

    如果32秒计时器到期,则会终止充电,并将充电参数重置为默认值。 然后15分钟计时器启动,充电将在15分钟模式下恢复。   

    REG0x00位3:0中报告了故障。

    此致,

    杰夫