This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25570:输出

Guru**** 2812085 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25570, BQ25505

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1067954/bq25570-vout

部件号:BQ25570
“线程”中讨论的其它部件: BQ25505

大家好,我们正在评估用于物联网应用的 bq25570。 我们需要3v3V 的输出电压,满载(110mA)时最小存储电压需要多少? 谢谢,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,M,

    如果 VOUT = 3.3V,则 vstor 应高200mV 或3.5V。

    此致,

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢杰夫。在我们的应用中,VIN_DC 将有太阳能。VPAT 的电池。想要知道 bq25570的工作原理。 白天,太阳能为电池充电。 “负载”将消耗当前24小时的时间。  如果即使 VBAT 配置为提供4.2V 的充电电压,太阳能也不能提供足够的电流。 当光线不足时会发出嗡嗡声,此时蓄电池是否会向负载提供电流。 第二个问题是,我们可能需要一个外部降压-升压调节器,TPS6310 + bq25505 (或25504)是否是一个良好的组合? 再次感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,M,

    如果您的输入功率消失,储电池将通过内部 PET 保持与 VBAT 的连接,直至电池放电至2.0V。  降压升压调节器应该工作,但其效率不如 BQ25570/s 降压转换器高,并将快速释放蓄电池。

    此致,

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff,您好,您能推荐一个高效的降压-升压调节器吗? 您建议使用哪种 bq?25505或25504? 再次感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,M,

    BQ255xx 系列成员具有相同的增压充电电路。  虽然 TPS632xx 下一代降压升压充电器的效率可能略高于 TPS631xx,但我正在将轻负载时的 TPS631xx 效率与 BQ255xx 的效率进行比较。

    此致,

    杰夫