This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62740:使用不同电感器和电容器值对 WEBENCH 进行模拟

Guru**** 2505585 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62740

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1068474/tps62740-simulation-on-webench-with-different-inductor-and-capacitor-values

部件号:TPS62740

尊敬的 TI:

我们目前正在设备中使用 TPS62740 IC。 我们已经与 TI 团队进行了沟通,他们建议使用较高的电感器(3.3uH)和电容器 Cout (22uF)值, 我们已经在 TI 网站上对 WEBENCH 进行了模拟,并获得了结果,我们获得了电路的效率,发现电感器(3.3uH)和电感器(22uF)值更高 我们正在提高效率。 现在,我们要检查 TI 团队建议的 WEBENCH 上具有 PI 筛选器的相同 DC-DC。我们如何在其中添加 PI 筛选器。 我已经附加了 PI 筛选器的值(L1=600ohm)

请尽快提供帮助。   

  

请提前感谢。

此致,

维纳亚克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vinayak,

    我担心这在 WEBENCH 上是不可能的,因为您无法自定义原理图。
    您可能应该使用 PSPICE-TO-TI 模拟工具| TI.com 等软件 来进行模拟。

    此致,
    亚历克斯