This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62150:电源管理论坛

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62150, TPS543320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1067575/tps62150-power-management-forum

部件号:TPS62150
“线程”中讨论的其它部件: TPS543320

我想了解有关此设备过电流和短路保护的更多详细信息。

该数据表说明了以下有关保护的内容:

"8.4.4电流限制和短路保护
TPS6215x 器件具有针对重负载和短路事件的保护。 在重负荷下,电流
“限制”决定最大输出电流。 如果达到电流限制,高压侧 FET 将关闭。
避免直通电流,低压侧 FET 将打开以允许电感器电流减小。 。
低侧电流限制通常为1.2 A。只有在低侧 FET 中的电流情况下,高侧 FET 才会再次打开
已降至低侧电流限制阈值以下。'

这是否意味着当负载高于1.8A 时,它会进入典型的打嗝模式?  是否定期打开以检查电流?

请提供有关其保护模式的更多详细信息,包括其在短路时的行为。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jack,

    数据表8.4.45清楚地解释了电流限制功能。 它是按周期电流限制循环的,而不是典型的 hiccup 模式。 短路与重负荷行为相同。

    希望这对我们有所帮助,

    谢谢,

    南希

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。  

    对于 TPS62150,如果输出连接到 SCR 撬棒电路,并且输出被夹紧在1V 时触发,会发生什么情况?  直流-直流转换器将如何工作? 具体而言,如果存在任何电流,如果它正在检查,如果过载消失,它会继续提供哪种电流(如果有)。  谢谢。  

    作为另一种产品,您是否可以推荐采用过电流保护的过电阻模式的直流-直流转换器? 这与 TPS62150类似,具有高达1A 的输入15V 和输出5V。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jack,

    对于 TPS62150,我不熟悉 SCR 撬棍电路,也不确定 DC/DC 转换器的行为。 周期按周期电流限制很简单。 如果过载消失,高侧和低侧 FET 将恢复正常操作。

    如果您需要电流过电流保护,我建议使用 TPS543320。 请查看数据表。 但该零件现在已缺货。

    https://www.ti.com/product/TPS543320?keyMatch=TPS543320&tisearch=search-everything&usecase=GPN

    谢谢,

    南希

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢南希的推荐。

    此芯片的限值将更高,为3A。 是否有电流限制较低的电流,例如2A?

    此致

    千斤顶

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jack,

    我找不到我支持的其他部件。 请联系赵马(zhao-ma@ti.com以获取其他的电流限制器件。

    谢谢,

    南希